Innovationspreis LOSGRÖSSE 1+

Zimmer Group, L'Engineers und Schmidt Groupe feiern gemeinsamen Erfolg

Die Zimmer Group, L'Engineers und Schmidt Groupe wurden am 17. November 2023 mit dem renommierten ife-Award "Innovationspreis LOSGRÖSSE 1+" in der Kategorie Projektdienstleister ausgezeichnet. Verliehen wurde der Preis vom ife - Netzwerk für Einzelfertiger im Rahmen des „Festakts zum Innovator des Jahres“ der Deutschen Wirtschaft (DDW) im Berliner Hilton Hotel.

Der begehrte ife-Award würdigt innovative Ansätze und wegweisende Konzepte im Bereich der Einzelfertigung. In diesem Jahr gewann L'Engineers in Kooperation mit der Zimmer Group und der Schmidt Groupe. Ausgezeichnet wurde die gemeinsame, bahnbrechende Innovation des robotergestützten Bohrens für die Losgröße-1-Fertigung in der Möbelindustrie.

Der Grundaufbau der Maschine besteht aus der Basismaschine mit kontinuierlichem Shuttle-Umlauf, einem Handlingsroboter, einer Messstation für Präzision, Bearbeitungsrobotern, einem Beschlagsetzroboter und einem Entnahmeroboter. Die Maschinensteuerung ist direkt an das übergeordnete Fertigungsleitsystem bzw. MES angebunden und ermöglicht die Skalierbarkeit der Anlage je nach Kundenanforderung.

Die prämierte Bearbeitung revolutioniert nicht nur die Präzision, sondern beschleunigt auch die Herstellung individueller Möbelstücke erheblich. Ein innovativer, vertikaler Werkstücktransport mit patentierten Shuttles, der mit nur einer Werkstückbestückung alle Prozesse in der Maschine sicherstellt, ist das Ergebnis der engen Zusammenarbeit der drei Unternehmen. Die konsequente Reduzierung der Nebenzeiten durch den Shuttle-Umlauf und die Fokussierung auf höchste Verfügbarkeit durch den Einsatz technisch bewährter Industrieroboter tragen zu einem effizienten Produktionsprozess bei.

Die Anlage zeichnet sich darüber hinaus durch einen modularen Aufbau aus, der sowohl die Realisierung der Bearbeitungsfunktionen als auch die Anbindung an vor- und nachgelagerte Handlingsprozesse ermöglicht. Ziel der Entwicklung ist es, nicht nur die geforderten Bearbeitungen präzise und mit hoher Leistung durchzuführen, sondern auch die Schwachstellen der am Markt etablierten Maschinen auszugleichen. Von der lückenlosen Automatisierung über das hochvariable Bohren von Möbelteilen bis hin zum Einsetzen von Beschlägen bietet die Anlage eine umfassende Lösung.

Die Auszeichnung mit dem ife-Award unterstreicht die Innovationskraft und die erfolgreiche Zusammenarbeit von Zimmer Group, L'Engineers und Schmidt Groupe. Weitere Informationen zur prämierten Anlage finden Sie hier.