Zimmer Group baut seine Digitalisierungsstrategie mit neuen Produkten aus
Master Gateway und Software-Tool für Komponenten-Inbetriebnahme
Besonders im Feld der Leichtbauroboter ist der Markt momentan stark in Bewegung. Immer mehr Hersteller und Modelle bereichern das Feld der Automatisierung mit Robotermodellen für unterschiedlichste Aufgaben, jedoch sind die Schnittstellen ebenso mannigfaltig wie die Ausprägung der Roboter. Ein allgemein verbindlicher Schnittstellenstandard existiert nicht und ist auch derzeit nicht absehbar. Die Zimmer Group hat diese Herausforderung bereits früh erkannt und schon 2013 als Pionier der Branche mechatronische Greifer auf Basis des IO-Link-Standards präsentiert. Im Jahr 2016 folgte die PrepBox zum Parametrieren, Testen und Service und nur ein Jahr später wurde ein multifunktionales und omnikommunikatives End-of-Arm-Schichtenmodell als Technologieträger eingeführt.
Da die Zimmer Group die Vereinfachung und Kostenoptimierung der industriellen Pro-duktion weiter vorantreiben will, stellt sie erstmals auf der Messe SPS in Nürnberg das „Smart Communication Modul (SCM)“ in Verbindung mit der Inbetriebnahme-Software „guideZ“ vor. Diese ermöglichen sowohl die einfache Parametrierung und Inbetriebnahme, aber gestatten auch die Vorteile und Funktionalitäten von IO-Link-Komponenten an Robotern auszunutzen - an Robotern, die ausschließlich digitale Kommunikation erlauben.
Das SCM als Master Gateway ist in zwei Ausführungen - für die Schaltschrankmontage (Schutzart IP20) oder für den direkten Verbau am Roboterflansch (IP54) - verfügbar. Beide Versionen sind für den Anschluss von zwei IO-Link-Komponenten ausgelegt und können die einzelnen Parameter der Komponenten programmieren. Dabei übernehmen sie permanent die Umsetzung des Busprotokolls von digital I/O auf IO-Link. Während der Parametrierung benötigen sie jedoch zusätzlich eine temporäre Ethernet-Verbindung. Somit ist es trotz der relativ begrenzten Fähigkeiten einer digital I/O-Übertragungsinfrastruktur vieler Roboter möglich, nahezu alle Funktionalitäten der hochentwickelten IO-Link-Komponenten der Zimmer Group zu nutzen.
Die zweite Neuheit, die auf der SPS präsentiert wird, ist das Software-Tool „guideZ“. „guideZ“ ist ein Software-Tool für die schnelle und extrem einfache Inbetriebnahme von Komponenten. Es ermöglicht die benutzergeführte Implementierung und Inbetriebnahme für wirklich Jedermann. Dabei ist ein Umschalten zwischen Wizard- bzw. Einsteiger und Expert-Modus möglich. Die Parameterdaten dieser 7-Schritte-Inbetriebnahme lassen sich einfach und unkompliziert an jede SPS-Steuerung oder auch an Kleinsteuerungen anpassen – eben Usability by THE KNOW-HOW FACTORY!