Die perfekte Ergänzung für glasklare Inspektion
Erfolgreiche Zusammenarbeit von Vimec und der Zimmer Group
Als Weltmarktführer bei Inspektionssystemen für pharmazeutische Glasverpackungen weiß Vimec wie kein anderer, wie wichtig Präzision ist. Aber selbst für die fortschrittlichsten Maschinen, wie die neueste "Titan" von Vimec, ist ein zuverlässiger Greifer unerlässlich. Hier kommt die Zusammenarbeit mit der Zimmer Group ins Spiel. Die intelligente Greifertechnologie der Zimmer Group ermöglicht es Vimec, die Präzision und Flexibilität zu liefern, die Kunden auf der ganzen Welt benötigen.
Was macht den Titan so besonders?
Titan ist ein flexibles Offline-Inspektionssystem, das speziell für die Messung von pharmazeutischen Glasbehältern wie Fläschchen, Spritzen und Karpulen entwickelt wurde. Während herkömmliche Inspektionssysteme in ihrer Genauigkeit oft eingeschränkt sind, bietet Titan eine bis zu 10-fach höhere Präzision. Damit können Pharmaunternehmen ihre Produktion ohne zeitaufwändige Umrüstungen oder Anpassungen überwachen. Darüber hinaus kann der Titan mühelos zwischen verschiedenen Produktformaten wechseln. Und das alles ohne Einbußen bei Geschwindigkeit oder Qualität.
Eine zusätzliche Herausforderung bei der Inspektion von Glasverpackungen ist der Einsatz eines Kamerasystems. Glas stellt besondere Anforderungen an die Optik, die aber dank der intelligenten Software von Vimec problemlos gemeistert werden. Das Ergebnis ist ein System, das die gleiche hohe Genauigkeit in Reinräumen, Labors und Messräumen garantiert.
Der Greifer der Zimmer Group: der Schlüssel zu Flexibilität und Präzision
Aber auch die fortschrittlichste Maschine steht und fällt mit einem guten Handlingsystem. Für die Titan suchte Vimec einen Greifer, der in der Lage ist, eine Vielzahl von Glasprodukten sicher und präzise aufzunehmen, ohne dass die Gefahr besteht, dass sie brechen oder beschädigt werden. Zunächst zog Vimec die Entwicklung eines eigenen Greifers in Betracht, da man davon ausging, dass es keine existierende Lösung gab, die die strengen Anforderungen erfüllte.
Der Titan musste flexibel genug sein, um alle unterschiedlichen Produktgrößen ohne Umrüsten handhaben zu können. Dies erforderte ein ausgeklügeltes Handhabungskonzept, dessen Schlüsselkomponente ein Greifer ist, der die Produkte „blind“ aus dem Tray greift. Ohne genau zu wissen, um welches Produkt es sich handelt. Da die Produkte aus Glas bestehen, war es wichtig, dass der Greifer nicht zu viel Kraft aufwenden musste, um Bruch zu vermeiden. Gleichzeitig musste das Produkt fest genug gehalten werden, um genaue Messungen zu ermöglichen.
"Was uns bei der Zusammenarbeit mit der Zimmer Group sofort aufgefallen ist, war ihre Fähigkeit, wirklich mit uns mitzudenken. Die Kombination aus technischem Know-how und der Bereitschaft, uns einen Testgreifer zur Verfügung zu stellen, hat bei der Entwicklung von Titan einen großen Unterschied gemacht“, sagt Koen Deuss von Vimec.
Hier kam die Zimmer Group ins Spiel. Dank der Softgrip-Technologie und der großen Reichweite des Greifers kann der Titan problemlos zwischen verschiedenen Produktgrößen wechseln, ohne umgerüstet werden zu müssen. Der sanfte Griff des Endeffektors sorgt dafür, dass die Glasbehälter fest, aber nicht zu fest gegriffen werden - ein entscheidender Faktor für die zerbrechlichen Produkte von Vimec.
Darüber hinaus ermöglichte die IO-Link-Technologie die nahtlose Integration des Greifers in das System von Vimec. Mit nur einem dünnen Kabel für Strom und Signale war die Installation schnell und einfach, und Vimec konnte sich weiterhin auf die Lieferung höchster Qualitätsstandards konzentrieren.
Erfolgreiche Zusammenarbeit
Die Zusammenarbeit zwischen Vimec und der Zimmer Group führte zu einer Maschine, die sich nicht nur durch Präzision, sondern auch durch Flexibilität und Zuverlässigkeit auszeichnet.
„Wir wussten, dass die Entwicklung eines eigenen Greifers eine ziemliche Herausforderung sein würde, aber dank der Unterstützung der Zimmer Group Benelux konnten wir eine bestehende Lösung finden, die unseren Anforderungen perfekt entsprach “, sagt Koen Deuss von Vimec. „Die Flexibilität und Präszision, die der Titan jetzt bietet, hätten wir ohne die Zimmer Group nicht erreichen können.“