Industriestoßdämpfer in neuer Dimension
Die bereits am Markt durch ihre hohe Energieaufnahme auf kleinstem Bauraum bekannte Industriestoßdämpfer-Familie PowerStop bekommt unter dem Namen PowerStop 2.0 umfangreichen Zuwachs und wurde deutlich optimiert. Erhältlich ist die neue Familie ab sofort in vier Serien. Den Anfang macht die Serie Mini Energy mit den kleinen Baugrößen von M4 bis M6. Es folgt das Basismodell Standard Energy. Es spiegelt die wirtschaftliche Option auf einem gängigen Wettbewerbsniveau zum attraktiven Preis wider. Die dritte Hauptserie High Energy repräsentiert derzeit das Nonplusultra mit der höchsten Energieaufnahme - auf den Bauraum bezogen - auf dem Markt. Hinter der Serie Adjustable Energy verbirgt sich ein einstellbarer High Energy-Dämpfer, welcher den vollen Geschwindigkeitsbereich von 0,1 – 5 m/s abdeckt. Hier lassen sich die unterschiedlichsten Aufprallgeschwindigkeiten ganz bequem und variabel einstellen, um verschiedene Massen bzw. Energien optimal abzudämpfen. Während die Serien Standard und High Energy bereits fest am Markt etabliert sind und nun umfassend überarbeitet und in den Gewindegrößen deutlich erweitert wurden, ist die Serie Adjustable Energy ein echtes Novum.
Bei beiden Serien (High Energy und Adjustable Energy) hat man die Wahl zwischen einer Langhub- oder Normalhub-Version, wenn entweder ein starkes und kurzes Abbremsen oder ein sanfterer Dämpfungsvorgang mit etwas weniger Verzögerung erwünscht ist. Zusätzlich hat man beim Adjustable Energy die Möglichkeit, den Stoßdämpfer so einzustellen, dass der gesamte Hub ausgenutzt werden kann, um so die sanftest mögliche Dämpfung zu erreichen. Im Vergleich zur bestehenden Serie sind die Härtegrade gleich geblieben, jedoch wurde der Härtegrad W (weich) von ehemals 1,8 bis 4 m/s auf 3 bis 5 m/s Aufprallgeschwindigkeit deutlich erweitert.
Optimaler Schutz für jegliche Umgebung
Die optimierten Dämpfer verfügen jetzt standardmäßig über verschiedenste Schutzarten gegen unterschiedlichste Schmutzumgebungen, die früher nur auf Anfrage möglich waren. Neben dem Dämpfer ohne Schutz für saubere Montageumgebungen, kann der Kunde z.B. einen Dämpfer mit Filzring wählen, der resistent gegen Staub und Späne ist, z.B. für den Einsatz in der Holzverarbeitung. Alternativ steht ihm ein Produkt mit Abstreifer zur Verfügung - geeignet u.a. für den Einsatz im Zusammenhang mit Flüssigkeiten und Hydraulikmedien. Für den bestmöglichen Schutz jedoch dient jedoch die Version mit einem Faltenbalg. Hier kann nichts in den Dämpfer eindringen, noch nach außen gelangen. Als Einsatzbereiche sind auf der einen Seite ein Betrieb in besonders schmutzigen Umgebungen wie z.B. in Schleifmaschinen (abrasive Medien), Anwendungen unter Einwirkung von Kühlschmiermitteln unter Druck oder auf der anderen Seite in sehr reinen Umgebungen wie in Lebensmittel- bzw. Reinraum-Anwendungen denkbar. Als deutlich strapazierbarere Schutzhülle kommt das aus der Dämpfer-Serie BasicStop bewährte und bekannte, hochzähe und medienbeständige Material TPE zum Einsatz.
Seit Jahrzehnten steht der Name Zimmer Group für höchste Qualität und Langlebigkeit seiner Produkte. So besteht die gesamte PowerStop-Familie aus einem Gehäuse und einer Kolbenstange aus hochwertigem Edelstahl. Das garantiert einen extrem hohen Korrosionsschutz. Fremdpartikel können nicht am Gehäuse anhaften und lassen sich ganz einfach reinigen.
Umfangreiches Zubehör
Die neuen PowerStop 2.0 sind im ersten Schritt in den Gewindegrößen M4-M36 erhältlich und werden in Zukunft noch um die Gewindegrößen M45 + M64 erweitert.
Neben der umfangreichen Produkterweiterung wurde auch das Zubehör ergänzt. Neu ist neben dem bereits erhältlichen Zubehör eine Sensor-Anschlaghülse, zum Detektieren bzw. zur Bestimmung der finalen Position des bewegten Bauteils. Somit kann der Anwender seine Performance erhöhen oder die Taktzeit verringern.
Ebenfalls eine Neuheit ist neben dem von oben verschraubbaren Klemmflansch, ein Klemmflansch, der in Richtung des Industriestoßdämpfers verschraubt werden kann. Dieser ist sehr flach, welcher die Anbringung mittels handelsüblicher Schrauben besonders bei großen Gewindedurchmessern erleichtert. Eine Bolzenvorlagerung in Normal- und Langhub zur Aufnahme von Querkräften bei rotativen Dämpfungsvorgängen mit wahlweise Filzring oder Abstreifer. Eine bewährte Druckraumdichtung zur Abdichtung bei Einbau des Dämpfers in eine Schwenkeinheit oder einen Pneumatikzylinder ist ebenfalls neu als Standardprodukt ins Zubehörprogramm integriert worden.
Als zusätzliche Features wurden vier neue Gewindesteigungen in die Serie mit aufgenommen und bei allen Dämpfern wird jetzt ein neuartiges Öl auf biologischer Basis verwendet, welches über eine H1-Lebensmittelzertifizierung verfügt. Somit eignet sich der Edelstahlstoßdämpfer nun auch im Standard für den Einsatz im Reinraum- oder Lebensmittel-Bereich.
Produktvorteile auf einen Blick
Frei konfigurierbar und deutlich erweitert
- Die Powerstop 2.0 Familie verfügt über vier verschiedene Schutzversionen (an die Umgebung angepasst) und vier neue Gewindegrößen.
Überlegene Wendelnut-Technologie
- Durch die optimale Auslastung in jeder Kolbenposition werden höchste Energieaufnahmen bei gleichzeitig geringem Platzbedarf erzielt.
Neue einstellbare Serie Adjustable Energy + integrierter Festanschlag
- Die Feinabstimmung des Dämpfers sorgt für die optimale Dämpfung über den gesamten Hub bis zum integrierten Festanschlag.
Biologisches Dämpfungsöl
- Bei allen Dämpfern wird ein neuartiges Öl auf biologischer Basis verwendet. Das Öl ist besonders geeignet für den Einsatz im Reinraum und die Lebensmittelindustrie durch eine H1-Zertifizierung.