DigitalZ - Softwarebausteine für die Digitalisierung
Smart optimieren statt investieren
Von der Digitalisierung, dem Internet der Dinge und den neuen unbegrenzten Möglichkeiten spricht heute die ganze Welt. Mehr Daten, mehr Transparenz, mehr Effizienz, mehr Produktivität – und vor allem mehr Wachstumspotentiale weisen den Weg in die Zukunft. Jedoch sind noch zahlreiche Unternehmen skeptisch und zögern, den Schritt in die Digitalisierung zu gehen.
Die Zimmer Group als Branchenpionier im Bereich der I4.0-Greifer und Echtzeitsimulation räumt nun letzte Zweifel und Vorbehalte aus: Statt wie bisher einzelne, bietet das Unternehmen ihren Kunden ab Herbst 2018 integrierte Lösungen, die auf die Softwareplattform der Kunden eingehen.
virtualZ Echtzeitsimulation - der Zwilling der Realität
Auf der Motek 2017 hat die Zimmer Group in Zusammenarbeit mit einem Maschinenhersteller ihre Simulationslösung virtualZ mit den kompletten Möglichkeiten der Echtzeitsimulation vorgestellt. virtualZ hat im vergangenen Jahr zahlreichen Kunden aus den Bereichen Systemtechnik und Maschinentechnik in kürzester Zeit eine punktgenaue Planung und Kostenschätzung von der konstruktiven Integration bis zur Projektumsetzung ermöglicht. Mit virtualZ kann auch bei extrem eng gesteckten Zeitfenstern gearbeitet werden, da sämtliche Projektphasen im Vorfeld mehrmals realitätsnah simuliert und optimiert werden können. Dabei enden die Einsatzmöglichkeiten nicht mit der Inbetriebnahme, sondern der „virtuelle Zwilling bzw. digitale Zwilling“ kann parallel bzw. zeitversetzt zur physischen Maschine/ Anlage im virtuellen Raum produzieren und bietet Funktionalitäten, die bis vor einigen Jahren undenkbar gewesen wären. Die virtuelle Maschine kann Optimierungen vorausnehmen und über Testläufe in der virtuellen Welt validieren, sie kann Verschleiß bestätigen oder Hinweise für dessen Ursachen durch Vergleichsdaten aufzeigen. Sie kann Upgrades unter realen Bedingungen mit belastbaren Daten darstellen und somit die Grundlagen für eine realistische Einschätzung von Umbauplanungen schaffen. Neu für virtualZ 2018 ist die Flexibilität der Softwareplattformen und somit die Flexibilität der Schnittstellen. Nun ist der nächste Schritt, die bewährte Technik auf Automatisierungskomponenten zu übertragen und über den gewohnten Weg des Downloads von geometrischem und kinematischem Modell eine Echtzeitsimulation mit der Software der marktführenden Hersteller abzubilden. Die unterschiedlichen Softwareplattformen ermöglichen die maximale Flexibilität bei der Auswahl des Simulationsumfeldes und der Weiterverarbeitung von Daten.
cloudZ - Die Cloud
Die Zimmer Group präsentierte auf der diesjährigen Motek eine Full-Service-Lösung im Bereich Cloud – die cloudZ. Sie basiert auf einer serienmäßigen IO-Link Komponente in Verbindung mit einem OPC UA-Server, der als Dienstprogramm auf einer SPS läuft. Mit mehreren führenden Cloudanbietern ist die vertikale Kommunikation von der Komponente in die Cloud und von der Cloud in die Komponente möglich. Die Vorteile einer Verbindung mit der cloudZ sind so vielseitig wie offensichtlich. Angefangen vom bequemen und übersichtlichen Auslesen von Produktkennungen und Seriennummern, über die Echtzeitvisualisierung von Zustands- und Prozessparametern in einer zentralen Leitstelle bis hin zum Optimieren der Komponente in der individuellen Applikation. Die Bandbreite reicht von der Bereitstellung von Zustands- und Prozessparametern für eine Auswertung bis zur Erstellung von Statistiken, egal ob „vor Ort“ oder tausende Kilometer entfernt. Die Vorteile für den Nutzer gehen weit über die klassischen Digital Services hinaus und unterstützen den Nutzer ganz intuitiv bei der flexiblen Integration der Komponenten in die Applikation und der einfachen Optimierung durch eine dezidierte Nutzerführung und konkrete Optimierungsvorschläge. Die Bedienoberfläche der cloudZ visualisiert dabei jeden Schritt. Sie ist für eine schnelle, sichere und komfortable Bedienung entwickelt worden und mit jedem internetfähigen Computer, Tablet und Smartphone kompatibel.
controlZ - Steuerung für jeden Roboter
Bisher hat die Zimmer Group, begleitend zu ihren mechatronischen Produkten, Software-Funktionsblöcke und integrierte Lösungen für einige Roboterhersteller angeboten. Dies wird nun entscheidend erweitert und zu controlZ vereint: Unabhängig vom jeweils genutzten Roboterfabrikat kann die Roboterapplikation inklusive der End-of-Arm Tools mit neutralen Programmiertools wie z.B. Drag&Bot erstellt und in Betrieb genommen werden. Auch hier unterstützt die Zimmer Group mit den entsprechenden Software-Integrationen für ihre intelligenten Automatisierungskomponenten. Der Vorteil einer solchen Lösung ist die plattformunabhängige Art des Programmierens, immer mit der gleichen Entwicklungsumgebung und mit den gleichen bewährten Schnittstellen für die Komponenten, somit eine neutrale Software zur Steuerung von Robotern und Anlagen.
visualZ – Visualisierung für Komponenten
Die Zimmer Group bietet für mechatronische Komponenten und Zellen mit dem visualZ eine eigene spezielle, komfortable und benutzerfreundliche HMI-Bedienoberfläche, um eine Installation der Komponenten in die Robotersteuerung oder auch in komplexere Systeme zu vereinfachen. Die Bedienung der Roboterkomponenten der Zimmer Group ist genauso einfach und flexibel wie die Installation. Das HMI gibt mit seiner schnellen und intuitiv bedienbaren Oberfläche den Nutzern die maximale Flexibilität bei der Erstellung, Speicherung und Wiederherstellung von Geräteparametern und unterstützt sie auch bei der Diagnose und der vorbeugenden Wartung. Das HMI verleiht dem Nutzer Sicherheit (0 % Fehlerrate bei der Bedienung) und die größtmögliche Variabilität bei der Erstellung und Verwaltung der Anwendungsprofile für die verschiedenen Greif- und Handhabungskomponenten.
supportZ – für Sie da, immer und überall
Der Servicegedanke war schon immer einer der zentralen Ansatzpunkte der Zimmer Group. In supportZ sind diese Dienste nun zusammengefasst. Es ist problemlos möglich, basierend auf einer tieferen Implementierung der Software und einer globalen Vernetzung der Komponenten, jedem Kunden weltweit Servicebausteine für eine schnelle und stressfreie Implementierung und Inbetriebnahme in nahezu allen gängigen SPS-Systemen zur Verfügung stellen und Kundenprojekte/Applikationen perfekt mit Rat und Tat unterstützen.
In einem kurzen Video stellt die Zimmer Group die einzelnen Softwarebausteine nochmal ausführlich vor.