MATCH als „Produkt des Jahres“ ausgezeichnet
Zimmer Group setzt sich gegen 11 Mitbewerber durch
Die Zimmer Group freut sich bekannt zu geben, dass das MATCH End-of-Arm Ecosystem mit dem ersten Platz als „Produkt des Jahres“ ausgezeichnet wurde. Der Preis wird jährlich von der WEKA Business Medien GmbH vergeben. Kunden und Leser der INDUSTRIAL Production konnten im Vorfeld aus einer Liste von 44 Nominierten in 6 Kategorien ihre Favoriten wählen. Die Zimmer Group setzte sich in der Kategorie „Handhabung, Montage und Produktionslogistik“ gegen 11 Mitbewerber durch.
Kai Kohler, Global Key Account Manager der Zimmer Group, nahm den Preis und die Urkunde am 30. März bei der Preisverleihung in Haar entgegen: „Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Lesern, die für uns abgestimmt haben. Der Preis ist eine große Ehre.“
Das MATCH Ecosystem, eine Kooperation der beiden Handhabungsspezialisten Zimmer Group und J. Schmalz GmbH, ermöglicht als standardisierte Schnittstelle den flexiblen Einsatz der gesamten Bandbreite an Greifsystemen, egal ob Vakuumsysteme oder mechanische Greifer. Dabei kann das Robotermodul mit allen gängigen Cobots und Industrierobotern kombiniert werden.
Die durch MATCH erreichte Standardisierung bei gleichzeitiger Flexibilität der automatisierten Prozesse überzeugt die Kunden und entspricht den Bedürfnissen des Marktes. „Wir stellen fest, dass die Losgrößen immer kleiner werden. Die Produkte werden individueller. Deshalb braucht man mehr Flexibilität vor dem Roboter, bei der Greiftechnik. Mit MATCH schaffen wir ein Ecosystem, das es ermöglicht, in kürzester Zeit anschlussfertige Endeffektoren mit dem Roboter zu verbinden. Dazu kommt das Ecosystem dahinter, also auch die Kommunikation zur Steuerung“, sagt Kohler.
Mit der einfachen Inbetriebnahme, dem intelligenten Ecosystem inklusive intuitiver Software und komfortablen Wartungsvorteilen ebnet MATCH den Weg zur Automatisierung - auch bei kleineren Stückzahlen. Auch für die Zukunft sieht die Zimmer Group mit MATCH weitere Potenziale: „Wir erweitern das Portfolio kontinuierlich mit weiteren Greifern, um noch mehr Flexibilität zu schaffen. Die Kompatibilität zur Vakuumtechnik ist gegeben. Ganz klar: Es geht weiter, es bleibt spannend.“
Die Zimmer Group bedankt sich bei allen Kunden und Partnern, die an der Abstimmung teilgenommen und so zur Auszeichnung von MATCH beigetragen haben.
Erfahren Sie hier mehr über die standardisierte Roboterschnittstelle MATCH!