짐머그룹은 라이나우 프라이슈테트(Rheinau-Freistett)에 소유주 경영 가족 기업으로 설립되었습니다. 자동화 기술과 핸들링 기술의 제품 개발을 통해 회사는 성장의 기반을 마련했습니다. Zimmer GmbH는 유수의 OEM 고객을 위한 복잡한 구성 요소 및 시스템 솔루션의 개발 및 제작으로 일찍이 시장에 자리매김 했습니다. 차고지에서 시작한 회사는 하이테크 기업으로 빠르게 변모해, 오늘날에는 업계에서 선도적인 제조업체로 평가 받고 있습니다. 기계 및 플랜트 엔지니어링을 위한 표준화된 솔루션은 전 세계적으로 고품질 제품으로 평가받고 있습니다. 기계 부품의 계획, 설계, 제작 및 조립: Zimmer GmbH 기술 서비스 센터는 전문적인 기술 서비스 제공업체로서도 명성을 얻었습니다. 10년 전부터 Zimmer는 중요한 시스템 공급업체로 인정받고 있으며, 기계 및 플랜트 엔지니어링 및 자동차 업계에서 명망 있는 기업들을 고객으로 유치하고 있습니다.
Know-how Factory로 가는 길의 이정표.
차고에서 시작했던 짐머그룹은 오늘날 글로벌 플레이어를 목표로 빠르게 성장하고 있습니다.
PowerStop 제품군의 산업용 쇼크업소버로 제품 개발에 더욱 박차를 가했습니다. 1992년 출시된 PowerStop 댐퍼는 창안자의 영감에서 비롯된 인상적인 특성을 지녔습니다. Zimmer Group의 설립자는 스로틀 보어(throttle bore)가 있는 기존 산업용 쇼크업소버의 단점을 해결해야 하는 문제에 직면하자, 새로운 방식으로 오일 유량의 필요한 스로틀을 재정의하는 나선형 그루브 기술을 고안해 냈습니다.
이 독창적인 기술은 이후 PowerStop 브랜드의 쇼크업소버에 적용되었으며 이동 질량의 저진동 댐핑과 최소한의 설치 공간에서 최대의 에너지 흡수라는 측면에서 모든 경쟁 제품을 능가합니다.
1994년, 설립된 지 얼마 안되었음에도 엄청난 성장세를 보이던 Zimmer는 유압식 클램핑 장치 시리즈인 LKH와 압력 변환기가 통합된 공압식 버전인 LK를 통해 최초의 프로파일 레일 가이드용 클램핑 장치를 시장에 출시했습니다. 이 제품들은 컴팩트한 디자인으로 높은 고정력과 강성을 달성했습니다. 오늘날의 장치와 마찬가지로 클램핑 프로세스는 상대적인 이동 없이 이루어졌으므로 캐리지에 횡력이 작용하지 않았습니다. 또한 이 클램핑 장치는 제어 및 조정할 수 있었으며 조립이 매우 쉬웠습니다.
오늘날 Zimmer Group은 클램핑 및 브레이킹 장치 분야에서 시장과 기술을 선도하는 리더로서 모든 제조업체의 프로파일 및 원형 레일과 광범위한 가이드 시스템을 위한 4,000가지 이상의 버전을 제공하고 있습니다. 이러한 다양한 버전들은 수동, 공압식, 전기식 또는 유압식 등 모든 구동 방식을 취급합니다.
세계를 선도하는 공압식 및 전동식 핸들링 구성 부품과 시스템 공급업체 중 하나가 통합되었습니다. Sommer-automatic은 핸들링 기술 부문에 집중하며 광범위한 포트폴리오를 갖추고 있는 업계 전문업체입니다. 동시에 Zimmer GmbH 기술 서비스 센터와 심도 깊은 협력을 시작했습니다. 공정 자동화에 대한 모범적인 혁신은 제품 관리 분야와 연구와 개발 분야의 이러한 협력에서 나오게 되었습니다.
회사 설립 - 오늘날 Zimmer는 가구 산업과 자동차 부문의 선도적인 개발 파트너로 평가받고 있으며, 이른바 Soft Close 시스템이라고 하는 혁신적인 인입 장치와 댐핑 시스템을 통해 독보적인 시스템 파트너로 활약하고 있습니다. 거의 모든 대규모 피팅 및 가구 제조업체가 Zimmer의 고객이 되었습니다. Zimmer는 개발 선구자이자 설비 제작자로서 세계적인 수요를 창출하며 시장에서 인정 받고 있습니다.
회사 설립 - Zimmer는 금속, 플라스틱 및 엘라스토머의 대량 생산 부품을 생산했습니다(금속분말 사출성형, 플라스틱 사출성형, 엘라스토머 기술 및 혁신적인 MIM 기술). Zimmer는 다년간의 경험, 높은 유연성 및 광범위한 수직적 통합을 결합했습니다. 이제 Zimmer Kunststofftechnik은 자체 공구 제작 및 제품 개발을 통한 재료 개발부터 자체 사후 처리까지 뛰어난 경쟁력으로 시장에서 독보적인 위치를 점유하게 되었습니다.
라이나우(Rheinau)에 새로운 생산 공장을 설립했습니다(10,500m2).
2011년에는 Zimmer GmbH의 역량 확대를 위해 3,800m2의 생산 설비 및 사무실이 추가 설립되었습니다.
더 나은 전략적 위치를 위한 결정 - 두 개별 회사인 Zimmer GmbH 기술 서비스 센터와 Sommer-automatic GmbH가 Zimmer GmbH에 합병되었습니다. 독립적인 회사 Zimmer GmbH Kunststofftechnik과 Zimmer GmbH Daempfungssysteme 및 Benz GmbH는 앞으로 Zimmer GmbH와 함께 Zimmer Group을 형성합니다. 핸들링 기술, 리니어 기술뿐 아니라 산업용 댐핑 기술과 Soft Close 댐핑 기술 분야의 제품은 기존의 모든 제품보다 더욱 일관성 있게 개발되었습니다. 전 세계 시장을 위한 원스톱 서비스를 제공한다는 공동의 목표 아래, Zimmer Group는 이제 KNOW-HOW FACTORY로서 기능하게 되었습니다.
자동화 기술의 기계화가 진행 중입니다. Zimmer Group은 스마트한 전기식 그리퍼의 선구자 중 하나로서 사용자에게 GEP2000 시리즈를 사용하여 기존의 기계적 방법으로는 구현하기 힘든 다양한 옵션을 제공합니다. GEP2000 시리즈는 전기가 전혀 흐르지 않는 상태에서도 파지력을 유지하여 그리퍼의 과열을 방지합니다. 또한 롱 스트로크 및 자유로운 제어 장치 선택에 주안점을 두었습니다.
오터스바이어(Ottersweier)에 있는 공구 제작 및 플라스틱 사출성형 회사 Wöku GmbH가 50명의 직원과 함께 Zimmer Group에 통합되었습니다.
human-robot collaboration(HRC)에 적합한 로봇 모델인 코봇(Cobot)이 시장에서 점점 더 많이 요구되고 있습니다. Zimmer Group은 HRC 그리퍼를 시장에 출시한 세계 최초의 제조업체 중 하나입니다. 이러한 혁신은 Handling Award 2015를 수상함으로서 인정받았습니다. Zimmer Group은 세계 최대의 HRC 그리퍼 포트폴리오를 보유하고 있습니다.
글로켄로흐(Glockenloch) 부지에 두 개의 새로운 생산 공장 확장 공사를 위한 Zimmer Group의 기공식이 2016년 7월에 열렸습니다. 향후 1~2년 내에 추가 성장을 위한 공간을 확보하고 약 50개의 새로운 전문직 일자리를 창출합니다.
4개의 IF DESIGN Award를 수상한 지 불과 몇 주 만에 Zimmer Group은 명망 있는 Red Dot Product Design Award도 수상했습니다. Zimmer Group은 총 6회에 걸쳐 산업 장비, 기계 및 자동화 부문에서 최고 심사위원으로부터 모두가 갈망하는 품질 인증을 받았습니다.
2019년 Zimmer Group은 German Brand Award(브랜드 관리 부문상), German Innovation Award(독일 산업이 후원하는 혁신상) 및 Handling Award도 수상하였습니다.
Zimmer Group이 40주년을 맞이했습니다.
ZVS Techniek B.V.에서 Zimmer Group Benelux B.V.가 되었습니다. 2022년부터 Zimmer Group Benelux B.V.가 Zimmer Group에 자회사로 통합되었습니다. 네덜란드 즈볼레(Zwolle)에 위치한 Zimmer Group Benelux B.V.는 네덜란드, 벨기에, 룩셈부르크의 영업망을 담당하며 기업의 글로벌 확장을 이어가고 있습니다. 베네룩스 국가에 지사를 두고 있으므로 고객에게 더욱 가까이 다가가고 더욱 신속하게 대응할 수 있으며 현지 시장에서의 입지를 더욱 강화할 수 있습니다.
2023년 5월, Zimmer Group의 새로운 불가리아 지사인 Zimmer Group Bulgaria EOOD가 공식적으로 설립되었습니다. 이 회사는 수도 소피아에서 남서쪽으로 50km 떨어진 도시 라도미르(Radomir)에 위치하고 있습니다. 새로운 지사를 통해 Zimmer Group은 불가리아 및 주변 국가의 고객에게 더욱 가까이 다가갈 수 있게 되었으며 글로벌 확장을 더욱 촉진시킬 수 있게 되었습니다.
대한민국:
Zimmer Group은 2006년부터 한국에서 강력한 입지를 구축해 왔습니다. 한국 시장은 산업, 탄탄한 환경, 전략적 글로벌 연결성으로 인해 자동화 전문가들이 주목하는 시장입니다. Zimmer Group은 2024년부터 Zimmer Group Korea Ltd.를 통해 한국에서 자체적으로 사업을 운영해 왔으며, OEM과 직접 협력하고 다양한 분야에서 시장 점유율을 확대한다는 목표를 가지고 있습니다.
중국:
Zimmer Group China Ltd.의 설립과 신사옥은 기업의 성장과 발전에 있어서 중요한 이정표입니다. Zimmer Group China Ltd.의 공장은 26,640m² 규모이며, 건물 면적은 9,911m²입니다. "양쯔강 이남의 축복받은 땅"으로 불리는 진탄은 창저우에서 가장 젊고 역동적이며 유망한 지역입니다.
인도:
인도에서의 생산과 Zimmer Automation Ltd.의 설립을 통해 Zimmer Group은 전략적으로 유리한 지리적 위치의 이점을 활용하면서 고객의 개별 요구 사항에 맞게 제품을 맞춤화할 수 있게 되었습니다. 이러한 움직임은 이 지역에서 브랜드 입지를 강화할 뿐만 아니라 인도에서 혁신, 경제 발전 및 번영을 촉진하려는 Zimmer Group의 장기적인 노력을 강조합니다. 새로운 공장은 자동차 및 기술 중심지로 유명한 푸네에 위치하고 있으며 4헥타르 규모의 부지를 갖추고 있습니다. 1단계에서는 약 1,573m²의 생산 공간과 922m²의 사무실 공간이 계획되어 있으며 향후 확장될 수 있습니다.
세계를 선도하는 자동화 솔루션 제조업체인 Zimmer Group은 수년간 국제적인 확장 전략을 추구해 왔으며, 이는 지속적으로 성장하고 있는 혁신적인 제품 포트폴리오와 글로벌 역량, 인프라 및 일자리 창출로 반영되고 있습니다. 스웨덴에 새로 설립된 지사를 통해 Zimmer Group은 이제 전 세계 19개 지사를 보유하게 되었습니다. 시장과 현지 고객을 위한 최고의 인프라를 갖춘 현지 및 해외 지사를 통해 글로벌 시너지 효과를 창출하는 것을 목표로 합니다.
![[Translate to KR/KO:] [Translate to KR/KO:]](/fileadmin/_processed_/9/2/csm_Schmuckbilder1_91789fc53a.jpg)







![[Translate to Koreanisch:] [Translate to Koreanisch:]](/fileadmin/_processed_/5/9/csm_DSC07946_0b9b5fe07d.jpg)