Referencia del componente
Automatización de laboratorios con robots ABB
MATCH | Componentes | Ciencias de la vida | Medicina y farmacia
Task & Solution
En un laboratorio médico, dos robots ABB con nuestras pinzas HRC forman parte de una mesa de laboratorio automatizada que acelera la gestión de las muestras antes y después del análisis, en una perfecta colaboración entre humanos y robots. Esta automatización permite al sistema alcanzar un rendimiento máximo de 160 muestras por hora
: Los asistentes de laboratorio automatizados siempre mantienen la calma - Destino Futuro (abb.com)